请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我们正在使用您的微型计算机 F280025的 HRPWM 进行开发。
请告诉我 C2000Ware 的以下文件。
\C2000Ware_4_00_00_00\libraries\calibration_HRPWM\f28002x\include\sfo_v8.h
上述文件第57行的"#define PWM_CH_MAX 4"中的4是否为无法更改的固定数字?
如果无法更改、F28002x 是否只能为以下 PWM 具有高分辨率?
- PWM1A
- PWM1B
- PWM2A
- PWM2B
- PWM3A
- PWM3B
- PWM4A
- PWM4B
感谢你的答复。
Tatsuya