This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:F280025高分辨率 PWM

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048822/tms320f280025c-f280025-high-resolution-pwm

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正在使用您的微型计算机 F280025的 HRPWM 进行开发。
请告诉我 C2000Ware 的以下文件。
\C2000Ware_4_00_00_00\libraries\calibration_HRPWM\f28002x\include\sfo_v8.h

上述文件第57行的"#define PWM_CH_MAX 4"中的4是否为无法更改的固定数字?
如果无法更改、F28002x 是否只能为以下 PWM 具有高分辨率?
- PWM1A
- PWM1B
- PWM2A
- PWM2B
- PWM3A
- PWM3B
- PWM4A
- PWM4B

感谢你的答复。
Tatsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya、

    每个控制器的 HRPWM 通道数量有限。 对于 F280025C、可以使用的最大模块数为4、EPWM1-4、正如您正确指出的那样。

    您可以在器件数据表中找到有关 HRPWM 通道数量的信息。 对于 F280025C、您可以在此处查看 :TMS320F280025数据表|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    非常感谢。
    您的回答解决了我的问题。

    感谢你的帮助。
    Tatsuya