This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXCNCD28055ISO:适合此 controlCARD 的集线站或应用套件

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXCNCD28055ISO, TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048891/tmdxcncd28055iso-which-docking-station-or-application-kit-fits-this-controlcard

器件型号:TMDXCNCD28055ISO
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28335

您好!  

我订购 了用于开发目的的 TMDXCNCD28055ISO controlCARD。 由于建议使用应用套件或集线站来正确访问引脚、因此我正在寻找一个。

我找到了适合我的电路板但似乎已停产的 TMDX28055。 现在、我想知道其他集线站是否可与  TMDXCNCD28055ISO 搭配使用。   分析 了 TMDSDOCK28335的引脚排列 后、它似乎与  TMDXCNCD28055ISO 兼容。  

现在、我想知道这个假设是正确的、还是有另一种方法。

谢谢你

MAKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAKS、

    所有基于 DIMM100的 EVM 都使用相同的扩展坞。 名称中带有扩展坞的套件包括扩展坞。

    我们不单独销售 DIMM 底座。 我知道的 DIMM 坞站最便宜的购买方法是 :https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28069

    此致、
    Cody