This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DIMM100连接器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD280025C, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048879/tms320f28035-dimm100-connector

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C、 TMDSCNCD280025C、 TMDSCNCD280039C

您好!

我有一个问题与 TMDSDOCK28069上的 DIMM100连接器的可用性有关。

我们在教育中广泛使用 F28069、并一直在寻求修改逆变器 PCB 以处理比以前版本更高的电流。 为此、我们希望使用 F28069控制卡、我们大约一年前就购买了这些卡。 在之前的修订版中、我们已通过 DIMM100连接器将其连接到逆变器 PCB、但这些似乎已从 Molex 等制造商停产。 我看到您在大约11个月前写过一篇文章(e2e.ti.com/.../tms320f28035-dimm100-for-the-c2000-f28035-development-board 、其中您提到您知道仍 在提供 这些连接器的提供商。  请 与我们分享。 这将大有帮助。

提前感谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、  

    我建议您改用更现代的器件、我们更现代的 EVM 使用 HSEC 连接器、该连接器可随时购买。

    与 F28069相似的器件:

    TMDSCNCD280049C (集成 PGA)
    TMDSCNCD280025C
    TMDSCNCD280039C

    上述 controlCARD 均使用 HSEC 接口并具有更多控制功能。 尤其是 PWM 具有许多新特性、这些特性克服了 F28069上较旧的1类 PWM 的一些缺点。

    不过、要直接回答您的问题:您希望购买多少个连接器? 我认为供应商的最低订单数量很大。 如果您仍有兴趣、我将向您发送一封私人邮件并分享其详细信息。

    此致、
    Cody