This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:对于 F28034,使用相同的二进制文件时需要注意的是什么?

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048883/tms320f28032-anything-to-take-care-using-same-binary-for-f28034

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:TMS320F28034

你好,香榭丽舍

客户使用 TMS320F28032PNT。 由于交付问题、我们倾向于将 TMS320F28034PNT 与 x2闪存配合使用。

为了进行闪存、他使用串行引导加载程序并希望重复使用280032的现有二进制文件。

问题:

这里需要注意的是、甚至项目也无法重建到 F28034目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二进制文件应在擦除的器件上按原样加载、并与以前一样运行。

    如果客户有一个扇区、在以后难以擦除(无需重新编程整个器件)、他们需要注意的是、F28034上的扇区大小是28032的2倍。  因此、两个器件都有8个扇区、例如在 F28032上、如果它们已经向扇区 H 发出了擦除命令、这将涵盖地址0x3F0000-0x3F0FFF。  但是、在 F28034上、扇区 H 对应于0x3E8000-0x3E9FFF、因此擦除此处的扇区 H 不会擦除正确的地址。  为此、它们必须擦除扇区 D

    上述内容可能不适用于客户系统、但在情况下需要指出。

    最棒的

    Matthew