This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:未使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048707/tms320f28065-unused-gpio-pin

器件型号:TMS320F28065

各位专家、您好!

您能否告诉我、对于 TMS320F28065PZPS 中未使用的引脚、我应该怎么做?
-51 GPIO18/SPICLKA/SCITXDB/XCLKOUT
-52 GPIO17/SPISOMIA /保留/TZ3
-55 GPIO16/SPISOMIA /保留/TZ2
-64 GPIO19/XCLKIN/SPISTEA/SCIRXDB/ECAP1

从数据表 P12中可以看出、所有 GPIO 引脚似乎都有内部上拉电阻 器、可以根据每个引脚选择性地启用或禁用该电阻器。
那么、我们是否应该启用内部上拉电阻器并保持断开连接?

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    问得好。 如果不需要 GPIO、则可以将其保持未连接状态。  

    如果 GPIO 配置为输出、则无需其他配置。

    如果 GPIO 配置为输入、请确保启用内部上拉电阻。 对于许多引脚、这是默认选项。 当 GPIO 配置为没有驱动器的输入时、它可能会漂移至中轨电压、这会增加器件电流消耗。 启用内部上拉可确保电压保持在~3.3V 以防止这种情况发生。

    上拉寄存器的默认状态记录在 GPAPUD 的寄存器说明部分中。

    此致、
    Cody