This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:错误-183 @ 0x0 - Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器

Guru**** 2500885 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048736/tms320f28334-error--183-0x0---blackhawk-xds560v2-usb-system-trace-emulator

器件型号:TMS320F28334

您好!

 我使用“Blackhawk USB560v2 System Trace Emulator”到 CCS (版本为6.1.3) 进行调试,目标板是我们的定制产品,DSP 芯片是 TMS320F28334。 当前我在调试时遇到了问题

连接到目标时出错:
(错误-183 @ 0x0)
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
(仿真包6.0.222.0)

 

我尝试在网上获得解决方案,但到目前为止无法解决,您能否分享一些建议? 。 谢谢。

 

目标配置文件:

   

       

       

           

           

               

           

       

   

 

 

和测试连接日志:

[开始:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器]

 

执行以下命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

 

[结果]

 

 

---- [打印电路板配置路径名]---------------

 

C:\Users\3~1\AppData\Local\TEXASI~1\

   CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

 

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

 

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。

此实用程序将加载程序'bh560v2u.out'。

加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv6\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC

库构建日期为 "2016年4月7日"。

库构建时间为'23:42:45'。

库软件包版本为'6.0.222.0'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

 

硬打开控制器时出错。

 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-183'(0xffff49)。

标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。

 

说明如下:

控制器本身检测到电缆断开。

用户必须将电缆/仓体连接到目标。

 

[结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器]

 

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC、

    这是与一个 C2000/PCB 还是多个器件/PCB 隔离的?  较远的电缆断开可能表示引脚接头/PCB 上存在问题、因此我想了解这是否仅与一个器件隔离、引脚接头上可能存在本地问题。  我建议首先检查 JTAG 引脚接头和 C2000引脚之间的导通性。

    我假设这是一个现有设计、与新设计相比、它在一段时间内开始出现问题、但也请对此进行评论。

    最棒的

    Matthew