This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:按字节复制到字缓冲器

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048315/tms320f28075-byte-wise-copy-to-word-buffer

器件型号:TMS320F28075

您好!

我正在尝试将数据块从一个缓冲区复制到另一个缓冲区。 问题是、大多数块具有奇字节大小。 例如、我要将3个字节存储到缓冲区、然后存储来自另一个缓冲区的前3个字节、因此结果将分别为目标缓冲区中的6个字节或3个连续字。 据我所知、16位字是 C2000处理器中可能最小的存储器单元、因此我必须移位并手动复制大量内容、而且还必须考虑许多特殊情况。 是否有更简单的方法来实现此目的? TI 是否提供了字节字节内存或任何帮助函数?

谢谢、
Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我将向我们的合规专家介绍此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、文章 Byte Accesses with the C28x CPU (使用 C28x CPU 进行字节访问)是否解决了问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这对我们非常有帮助、非常感谢!