This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:斜坡发生器的 CMPSS DAC 干扰错误

Guru**** 2528120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048367/tms320f280025-cmpss-dac-disturbance-error-by-the-ramp-generator

器件型号:TMS320F280025

各位专家:

请让我澄清一下、CMPSS DAC 输出干扰误差是否由斜坡发生器导致。
根据数据表、由比较器跳闸或 CMPSS DAC 代码引起的误差在同一 CMPSS 模块内发生变化。
如果斜坡发生器更新 DCAHVAL、我认为它可能会引入干扰误差。
如果是、请告诉我如何避免任何 DAC 输出电平干扰+/-100LSB?

谢谢、此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    无论是通过软件还是通过斜坡发生器来改变 DACVALA、都会发生干扰错误。 当 DACHVALA 改变时、它将暂时影响 DACLVALA、反之亦然、在同一 CMPSS 实例中。 有几种方法可以避免这种情况:

    1.将受扰对象 COMPDAC 上的跳闸点除以干扰量。 例如、当没有主动跳闸或非跳闸时、受扰对象 COMPDAC 的正负输入应至少相差100LSB。

    2.如果您不需要最快的响应并且无法保持上面的100LSB、则可以在受扰对象 COMPDAC 上启用 CMPSS 滤波器、并将滤波器阈值设置为大于干扰时间。

    如果不清楚、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    是的、我很清楚。
    非常感谢您描述干扰误差发生的时间以及避免这种情况的方法。

    此致、
    Hitoshi