This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:缺少 Simulink CLA 子系统块

Guru**** 2525320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042961/launchxl-f280049c-simulink-cla-subsystem-block-missing

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

大家好、  

  我有一个与 CLA 相关的问题:  

  1.如何找到 CLA_subsystem 块?

    根据以下链接、它似乎受支持: C28x CLA 任务

     

     我已经加载了 tic2000demospkg  包。  
     我进入 C 代码>代码接口>嵌入式代码字典>管理软件包,单击刷新以显示 tic2000demospkg 软件包,然后单击加载。  

      

   对于希望在 F280049C_LaunchPad 中运行 CLA 示例的用户:  

  1. a c:/document/myfolder.中复制示例 F28004x:c28004xblink_cla.slx  
  2. 更改 GPIO 输出块以配置 GPIO23块、并添加了 Toggle GPIO23。 否则、它不会打开红色 LED。  您可以为绿色 LED 选择 GPIO34。  
  3. 添加  tic2000demospkg 封装。  
  4. 转至硬件设置 >硬件实现>器件详细信息 、然后取消选中支持超长整型。  
    否则、您将得到此错误:  CLA C 编译器不支持 long long 数据类型
  5. 在相同的硬件实现中,转至目标硬件资源并选中“使用自定义链接器命令文件”。  
    这将启用 CLA 存储器映射。
  6. 之后、只需点击 "Build"、"Deploy & Start"按钮。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romy、

    我已联系 MathWorks 团队对此提供帮助。 我们应在星期一之前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romy、

    您能为我们提供您所使用的 MATLAB 版本吗? 像 R2020b?

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在使用 Matlab R2021a (9.10.0.1602886)。  

    有趣的是、我可以运行示例、但我必须执行 以下操作:  

    [引用 userid="500395" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042961/launchxl-f280049c-simulink-cla-subsystem-block-missing "]

     对于希望在 F280049C_LaunchPad 中运行 CLA 示例的用户:  

    1. a c:/document/myfolder.中复制示例 F28004x:c28004xblink_cla.slx  
    2. 更改 GPIO 输出块以配置 GPIO23块、并添加了 Toggle GPIO23。 否则、它不会打开红色 LED。  您可以为绿色 LED 选择 GPIO34。  
    3. 添加  tic2000demospkg 封装。  
    4. 转至硬件设置 >硬件实现>器件详细信息 、然后取消选中支持超长整型。  
      否则、您将得到此错误:  CLA C 编译器不支持 long long 数据类型
    5. 在相同的硬件实现中,转至目标硬件资源并选中“使用自定义链接器命令文件”。  
      这将启用 CLA 存储器映射。
    6. 之后、只需点击 "Build"、"Deploy & Start"按钮。  
    [/报价]

    这是可能的、因为已经创建了 CLA 子系统块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romy、

    您是否参考了以下模块? 如果是、则该块仅可从 R2021b 版本的 MATLAB 中获取。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、  
      我没有这个块。 我需要将 MATLAB 版本从2021a 升级到2021b。  
    (笑声)