This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:DPLib 控制器系数计算

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046716/tms320f28069-dplib-controller-coefficients-calculation

器件型号:TMS320F28069

我已经基于 TMS320F28069 MCU 构建了一个降压转换器作为其控制器、我已经实施了3P3Z 模块、计算了控制系数并将其插入我的代码中、并使转换器稳定、 但是、当使用波特100测量环路时、我发现系统的频率响应与计算出的频率响应非常不同、例如、当频率应为5kHz 时、需要1KHz 的交叉频率。 控制系数计算正确、我已针对反馈和 ADC 效果实现了补偿系数。

系统是否需要插入特定的因素、以使其按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的 TI 参考设计。 它介绍了如何使用 C2000 MCU 设计直流/直流电压控制环路

    https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经介绍过这个设计指南、它没有解释如何处理您计算的系数。 关键是计算系数后、必须乘以反馈环路增益和代码编写方式确定的系数。 我已经重新编写了代码并进行了一些工作、发现所需的系数是除以反馈增益除以 ADC 电压基准。 但是、由于我的输出电压远高于 ADC 基准、我得到了一个很大的数字、这使得我的系数大于 Q26限制(31.999999)。 这会将我的交叉频率限制为1KHz。

    是否有解决方法(DPLib 中的 IQ26范围限制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一篇文章中回答了同一个问题。 请参阅该答复。

    Shamim