This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:在室温下是否有电流消耗图?

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048046/tms320f28076-are-there-current-consumption-graphs-during-room-temperature

器件型号:TMS320F28076

客户希望比较 F28076和 F280049之间的功耗。 在 F28076数据表中、 电流消耗图基于 高温(图5-1。 工作电流与频率间的关系)、而 F280049基于室温。 您能否帮助检查 F28076的室温下是否有内部数据? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    它们可以使用数据表中的图7-3来估算典型功耗:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我注意到该图基于 HALT 模式、而不是运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    任何使用方案的总功耗包括:

    总功率=有功功率+静态功率

    当内部逻辑状态发生变化时、有功功率来自开关损耗。 这与外设使用、时钟门控和工作频率直接相关。

    静态功率来自任何通电的逻辑的泄漏损耗。 这与温度直接相关。 这也与可以关闭以节省功耗的隔离式电源域相关(如在休眠模式中)、但这超出了我们的讨论范围。

    从图中、您可以读取高温下的静态功率并减去(高温-室温)与总功率之间的差值、以确定室温下的等效功率。

    Tommy