This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CCS 云:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048210/tms320f280025c-ccs-cloud-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025CC2000WARE

TI 朋友和家人、

在使用 LAUNCHXL-F280025C 之前、使用 CCS Cloud 即可正常工作、今天注意到电路板(已尝试2次)在运行期间(即使在成功构建之后)未正确连接。

同样、使用 dev、TI.com 中的云工具、在 Resource Explorer 中加载了开箱即用项目(launche-ex1-f280025-demo)、导入到 CCS Cloud、构建项目并尝试运行。

在此之前(上周)、它工作正常。  使用 CCS 云或 v4 C2000Ware 更新的内容现在对此有何影响?

错误如下所示:

在 CCS Cloud 中弹出时:

连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.5.0.00141)

在 CCS Cloud Console 中:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.5.0.00141)

我看到其他文章讨论了删除 User/AppData 文件夹、但据我所知、CCS Cloud 中不存在这种内容。

其他文章讨论了如何重置 Launchpad、但尝试使用相同行为的2块电路板。

客户在使用相同的电路板和 CCS 云时也会遇到相同的行为。

可以发表评论吗?   

Ty、
是的