This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:解析了之前锁定的线程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047909/tmdscncd28379d-previous-locked-thread-is-resolved

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

有关上一个主题"TMDSCNCD28379D:使用 CPU 定时器1作为时基时钟的时序问题"的更新。

我们发现了我们遇到的问题的根本原因、它与卡硬件或软件实施无关。 一个大约1mm 的小型金属锉、短接或在两个相关 GPIO 之间产生电阻耦合。

可以将前一个线程标记为已解析。

谢谢、

多维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dvir 的更新、确保我们将关闭两个线程并将其标记为 Resolved (已解析)

    此致、

    Nirav