This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:仿真或基于块的编程文件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046629/tmdssolaruinvkit-simulation-or-block-based-programming-files

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

大家好、

我们希望在下面的客户咨询方面得到您的帮助、

我想知道是否可以在该板上运行特定实验(TMDSSOLARUINVKIT)、以及如何对其进行控制。 我可以访问或获取的仿真文件是否显示了逻辑控制器的编程方式。  我可以访问用户指南中的基本实验、但是我想测试一些附加实验、并访问仿真或基于块的编程文件。 有可能吗?
此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看用户指南后、按原样测试套件并了解其运行模式和限制、您可以尝试了解此 h/w 的运行限制

    此套件没有可用的仿真文件。 提供了所有参数。 您可以使用任何仿真包对其进行仿真。

    Shamim