This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSCNCD28335

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045296/tmdshvmtrpfckit-tmdscncd28335

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我想知道这个电机控制套件(TMDSHVMTRPFCKIT https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRPFCKIT#related-design-resources)是否可以在 H 桥 配置中运行?  具体而言、此套件具有由六个 IGBT 组成的三相逆变器。  我是否可以仅禁用其中一个相脚的栅极信号、并且仅将其余四个开关(两个相位桥)用作 H 桥?  我担心可能会有一些逻辑保护措施阻止我以这种方式运行。   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望将此套件用作 H 桥的应用是什么? 您希望使用什么 PWM 频率、最大和最小占空比?

    请注意、建议将此套件用于三相电机驱动控制、最大 PWM 频率为20kHz、不建议用于电源应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我打算将其用作学习套件、并想知道是否可以独立控制这六个开关。  与三相逆变器相比、H 桥可以简单地用作单相逆变器的通用应用。  听起来不错、我也在研究10s 的 kHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将此套件用作 H 桥、只需注意上面或硬件用户指南中提到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。