请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28384D 您好!
我正在处理 CM 内核、当我定义 uint32_T 变量时、似乎会生成无符号 int 变量。 例如在以下代码中

当 i ctrl=左键单击 uint32_t 时、它会将我指向 unsigned int -请参阅下面的内容
首先、我选择合适的代码生成工具

我最终得到的值

它是 unsigned int。
我还查看了调试器-当我将表达添加到观察窗口时、它将变为无符号整型。
您能解释一下原因吗? 我缺少什么?