This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:UART 的中断矢量表

Guru**** 2807345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046999/tms320f28388s-interrupt-vector-table-for-uart

器件型号:TMS320F28388S

大家好、

我的客户正在 F28388S 上开发固件、并将通过 UART 与另一个器件通信。
他们在技术参考手册的"3.4.7矢量表"部分找到了一个中断矢量表、 但  在那里找不到 UART 的任何中断矢量。

您能否提供信息在哪里?

此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C28x 子系统上 UART 接口的模块名称为"SCI"。 请查找该映射。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。   我将要求客户使用 SCIx 端口。

    我这次还确认了 CM_UART、因为客户将使用 UARTA_TX 和 UARTA_RX 引脚进行通信-我尚未确认在客户中使用它的原因。  您能告诉 我如何处理 UARTA 端口 CM_UART 上的中断情况吗?  我们可以在表中看到 SCI 的中断矢量、但无法在其中看到 UARTA。

    此致、Taki
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CM_UART 仅映射到 CM 侧、C28x (CPU1/CPU2)无法访问它、因此您不会看到 UART 中断映射到 CPU1/CPU2。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解 CM_UART 仅映射到 CM 侧的原因。  

    如果客户使用 UARTA、他们是否应该参考技术参考手册表41-5中的 IRQ18行?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isao、您好!

    是的、这是正确的中断。   

    CM_UART 模块只有一条针对多个可能中断源(TX、RX 和各种错误)的中断线、因此、用户需要确定启用了多个中断源时 ISR 的源是哪个启用的中断。