This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:BLDC 调优增益

Guru**** 2750625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047572/drv8301-69m-kit-bldc-tuning-gain

器件型号:DRV8301-69M-KIT

尊敬的 TI 团队:

我们在 BLDC 模式下使用扭矩环路来运行电机。 但是、在电流环路中、它们也会调整速度环路、在电流模式下调整速度环路的需求是什么。 BLDC 模式时的输出电压。

if (gHall_Flag_CurrentCtrl = true)//扭矩控制

//以下指令加载速度 PI 的参数
//控制器。
//PID_setGains (pidHandle[0]、_IQ (1.0)、_IQ (0.02)、_IQ (0.0));//来自 TI

//将积分器输出的初始条件值设置为0,ID
PID_setUi (pidHandle[1]、_IQ (0.0));

//将积分器输出的初始条件值设置为0,Iq
PID_setUi (pidHandle[2]、_IQmpy (pid[3].UI、_IQ (0.25)));//默认值(0.25)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它未链接到输出、只需保留这些代码即可在需要时启用速度闭环。