This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:三相 PFC 评估板选项

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046579/tievm-viennarect-3-phase-pfc-eval-board-options

器件型号:TIEVM-VIENNARECT

您好!

我想知道这是 TI 唯一一款三相 PFC 评估板(适用于任何拓扑)吗? 我找到了一些参考设计,但我似乎找不到任何其他评估板。  

 谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    下面是另一种设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606

    如果您询问的是可订购 EVM、则回答是肯定的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈。 是否有适用于此设计的 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它看起来不是可订购的 EVM。 您可以联系原始设计师了解更多信息。 谢谢。

    此致、