This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:利用 ECAP 模块克服伪波过零事件

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046232/tms320f280025c-overcoming-spurious-zero-crossing-events-with-ecap-module

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已配置 ECAP 模块以测量电网频率。 它设置为捕获方波两个上升沿之间的计数值。  最初使用来自函数发生器的干净信号对其进行了测试。 在实际应用中、我们使用了比较器电路、将输入电网正弦电压转换为方波输出。  该方波在过零点附近有许多杂散转换。 由于这个问题、ECAP 模块选择过零附近的极高频率边沿、从而为我们提供错误的读数。 请参阅以下从示波器捕获的过零信号快照:

请告诉我是否有基于软件的解决方案来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad、

    GPIO 具有您可以利用的输入限定条件。 不过、看看信号上的噪声、这可能还不够。 F280025器件具有内置比较器(CMPSS 模块)、该比较器具有更广泛的滤波功能、可以消除您看到的噪声。 如果您尚未最终确定设计、则可以放弃使用外部比较器并使用内部比较器。

    另一种解决方案是通过我们的内部比较器(因此您可以使用内部滤波)将电流比较器信号路由到 ECAP。 如果您有更多问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    非常感谢您提出解决方案。 我们的硬件板已经制造、因此我们更愿意选择第二个选项。 请提供有关此方法的详细信息。 我们是否应该将 x 条输入路由到内部比较器并将比较器的输出分配到 eCAP1? 您能参考 C2000Ware 中的任何相关示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad、

    如果您想将内部比较器与 ECAP 配合使用、链路为模拟输入-> CMPSS -> ECAP。 输入信号必须来自模拟输入引脚、而不是 GPIO。

    我认为最适合您情况的解决方案是迟滞、因为任何形式的滤波都会在信号中引入延迟、而迟滞则不会。 内部比较器确实具有迟滞。 您的外部比较器是否具有内置迟滞? 或者、这是您可以添加到板中的内容吗?

    您是否尝试过 GPIO 输入鉴定? 由于 GPIO 输入限定是软件的、我建议您至少先检查它以查看它是否起作用。 TRM 的 GPIO 一章介绍了输入鉴定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

      您的回复帮助我们解决了问题。 我们最初尝试输入限定、但它不起作用。 然后、我们通过在输出和基准输入之间添加一个电阻器、向外部比较器添加了迟滞。 这解决了问题。 非常感谢您的出色支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad、

    很高兴听到您解决了该问题。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。