This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:XBar GPIO 至 GPIO

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047595/launchxl-f28379d-xbar-gpio-to-gpio

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!  

我 尝试在 LAUNCHXL-F28379D 中连接2个 GPIO、  

时钟信号的 GPIO8输入(1kHz)。  

COCK 信号的 GPIO5输出(它必须驱动一个 MOSFET 驱动器)(输出 XBAR3与数据表一致)。

配置代码如下:  

  EALLOW;
  //
  InputXbarRegs.INPUT1SELECT = 8;//OUTPUT3MUX16TO31CFG
  OutputXbarRegs.OUTPUT3MUX0TO15CFG.bit.MUX1 = 1;
  OutputXbarRegs.OUTPUT3MUXENABLE.bit.MUX1 = 1;
  OutputXbarRegs.OUTPUTLATCHENABLE.bit.OUTPUT3 = 0;
  OutputXbarRegs.OUTPUTINV.bit.OUTPUT3 = 0;
  //GPIO_SetupPinMux (5、0、6);
  GPIO_SetupPinMux (5、GPIO_MUX_CPU1、1);
  GPIO_SetupPinOptions (5、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);
  //
  EDIS;
 
感谢您的帮助、因为我们无法使其正常工作、我找不到 任何有关此问题的相关主题。  提前感谢!

 
此致、  

Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须配置 GPIO 输出引脚 GPIO5以发送 OUTPUTXBAR3。


    因此、您的 GPIO 配置似乎不正确。 如上表所示、您需要将多路复用器配置为3。