This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:具有 F28069M 的 SysConfig

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047361/tms320f28069m-sysconfig-with-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我尝试将 SysConfig 用于 F28069M。

我可以为 F28069M 配置引脚分配、但 我无法找到如何设置 SCI 或 ADC 的参数。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 F28069M 的外设配置。

    支持的具有外设和器件配置的器件包括 F2807x、F2837xS/D、F28004x、F28002x、F2838x、 和新发布的 F28003x。

    不过、我将把这一信息转发给我们的团队、以表明对您的器件的 SysConfig 感兴趣。