This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 FlashAPI 函数时出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045942/tms320f28377d-problems-with-the-use-of-flashapi-functions

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的团队:

我的客户希望在他的项目中使用 flashAPI 库。 他做了以下工作:

1、在他的项目中添加 API 库文件。

2、 在 C2000链接器中添加库的路径


但是、编译后将报告以下错误:

"未解析的符号 Fapi_checkFsmForReady()"

还有什么需要注意的吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以尝试在调用函数并重新编译的文件顶部添加"#include F021_F2837xD_C28x.h"? 您还需要在项目设置的"Include Options"窗口中添加到闪存 API Include 文件夹的路径。  

    谢谢、

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    根据客户的反馈、这两个项目已添加到项目中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、  

    我将在星期一之前回来。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存 API 是否正在从闪存复制到 RAM? 请参阅此器件的 flash_programming_cpu01示例、您可以看到.TI.ramfunc 和闪存 API 在链接器命令文件中是如何组合在一起的。  

    谢谢、  

    Anu