This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:为 TIDM-BIDR 400-12V 转换器设计辅助电源

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047229/tidm-bidir-400-12-designing-the-auxiliary-power-supply-for-tidm-bidr-400-12v-converter

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在一个问题:他 正在为 TIDM-BIDR 400-12V 转换器设计辅助电源。
辅助电源模块为:PR798。 它是一个要连接到 TIDM 板中的外部模块。
他有一个原理图的 pdf、但希望获得更多数据以便自己进行设计。 例如:BOM、原理图和电路板设计

我们可以通过以下链接获取原理图和光绘文件: UCC28600 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

对于 BOM、您可以查看以下链接:e2e.ti.com/.../8055.PR798B_5F00_Reference_5F00_Design_5F00_Files.zip

剩下的唯一问题是、我们是否仍有用于电路板设计的 CAD 文件? 如果是、您能否向我们的客户分享? 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    PR798 是一个非常旧的模块、不属于 C2000。 因此、我不确定我们是否有 CAD 文件。 您可能需要直接联系 e2e 中回复的人员进行检查。  

    此致、