This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:大气压额定值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044959/tms320f28377s-atmospheric-pressure-rating

器件型号:TMS320F28377S

您好!

 TMS320F28377S 用于我们正在开发的成品。 该器 件要求组件的额定大气压力为70至106 kPa (10.15至15.37 psi)。

是否可以获得制造商声明和数据、以表明组件的额定值符合所示的范围(高大气压和低大气压)。

谢谢、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我们将对此进行研究。 很可能下周会有更多信息。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我们似乎没有任何大气压力的额定值或数据。

    我们的 HiRel 器件适用于航天和油气行业、因此我认为它们可以承受很大的压力变化。

    Tommy