This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:如何在加电期间使 GPIO 处于低电平状态

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047055/tms320f28027-how-to-make-gpios-at-low-state-during-power-up

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:SN74HC126

大家好、我使用 TMS320F28027PTT 来控制晶闸管触发电路。 加电期间、GPIO7具有不稳定状态(高振荡和低振荡)、导致触发电路故障。 如何在加电期间使 GPIO 保持低电平。GPIO7连接到 SN74HC126的 OE 引脚、OE 引脚由2k2电阻下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 XRSn、VDD 和 VDDIO 添加到示波器中。 如果您没有4通道示波器、请包含 XRSn 和 GPIO7。

    此致、
    Cody