大家好
到目前 为止、我们的客户一直在他们的项目中使用 TMS320F28033PAGQ 和 TMS320F28034PAGQR。
由于当前供应情况有限、他们有此紧急问题、请查看并评论。
总之:Q 和非 Q 器件之间的规格(温度范围之外)是否有差异?
此致
Ueli
----------------------------
在我这边、我尝试在某些项目上鉴定 TMS320F2803xT (105°C)来替代 TMS320F2803xQ (125°C)
但是、为了确保这一点、我需要确保两个基准之间的差异。 您能否 概述一下技术上是否存在差异?
这些零部件是否完全相同、在相同的装配线上完成、但测试和测量的数量不多?