This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:C200Ware 4.0.0.0中的新 driverlib 小错误

Guru**** 2387880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046818/tms320f280023c-small-bug-i-new-driverlib-from-c200ware-4-0-0-0

器件型号:TMS320F280023C

您好、对于 f28002x、C200Ware 4.0.0.0附带的 driverlib 中存在一个小错误

编译 i2c.c 文件时、您会收到两条警告。

".../hal/F28002x/driverlib/i2c.c", line 262: warning #179-D: variable "divider" was declared but never referenced
".../hal/F28002x/driverlib/i2c.c", line 263: warning #179-D: variable "dValue" was declared but never referenced

除了发出这些警告之外、它可能没有任何后果。 但是、当您的 QA 声明我们仅发布无警告代码时。 这是一种烦恼。

修复应该简单而明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您的指出,将在下一个版本中修复它。

    此致

    Siddharth