This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:SDFM 是否可用于检查电机驱动器的总电流?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046335/tms320f28384s-can-sdfm-be-used-to-check-total-current-of-motor-drive

器件型号:TMS320F28384S

各位专家、您好!

我的客户希望使用 SDFM 来检查电机驱动器的总电流、这意味着 SDFM 在转换后检查电流的总和(U、V 和 W)、如果电流超过高限制、则发出中断。

SDFM 是否可以这样使用?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要同时对所有器件进行采样即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    为了使 SDFM 能够通过硬件设置来检查三相电流之和、我们应该怎么做?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDFM 输出滤波器寄存器必须由软件读取、并应在软件中进一步处理。 没有直接硬件来检查和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    当然、我知道它可以通过软件完成、会导致延迟、 我问这个问题是因为我的客户告诉我竞争对手能够通过 SDFM 硬件执行这个功能。

    感谢您的评论。

    Luke