This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 EtherNet/ECC (椭圆曲线加密)的 C2000的哪个器件型号

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046341/which-part-number-of-c2000-for-ethernet-ecc-elliptic-curve-cryptography

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

你(们)好

我正在寻找 C2000中支持以太网/ECC 的 MCU。 任何建议

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下器件具有以太网和 ECC 闪存以及 ECC 或奇偶校验 RAM  

    https://www.ti.com/product/TMS320F28388D 

    用于 F2838x 器件的评估工具: https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody

    感谢您的信息。 我仍有如下问题

    关于 ECC、很抱歉、我的错误。 我正在寻找数据安全性,例如 AES..... TI 是否具有与 Microchip ATECC608B 类似的任何安全加密 IC。

    2.可以使用没有以太网的 TMS320F280049C、然后添加外部以太网 PHY IC。 PHY 和 MCU 之间通过 SPI 进行通信。 原因是你的建议对我来说太贵了。 哈!哈!

    BR

    HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HK、

    我会要求有人回答你的第一个问题、我的回答不是很好。

    对于第二个问题:有 SPI 转以太网桥接器、这可能工作正常、但我不知道在购买 SPI 转以太网桥接器件和单独的微控制器后、您是否会节省大量资金。

    我能不能问您的应用是什么? 为什么您需要在低成本器件上使用以太网?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    • F2838x 器件集成了硬件以加快 AES 计算、但 F28004x 没有。
    • 我认为 https://www.ti.com/product/TM4C129ENCPDT 是具有集成以太网+ PHY 的最便宜的 MCU。  
    • 如果您需要低成本的网络连接、我认为您实际上可以更好地使用无线解决方案。    例如、请查看 www.ti.com/.../CC3220R。