请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好 TI 社区
我正在研究不同的 ePWM 以及10kHz 至800kHz 的频率范围、我在参加为期一天的专题讨论会之后、在实验练习7中看到2kHz 的代码。 我已尝试将其修改为我所需的范围、但它不起作用。 您能否告诉我如何更改"PWM_Half-Period"的周期? 我尝试将该数字更改为13000以下(对于更高频率10kHz 至800kHz)、但它不起作用。 某些频率是否存在限制? 如果是、那么我如何更改该限制?


谢谢
RG