This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:Coder 工具中提供 Simulink IRQ1中断时序设置(简单设置)?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045230/tms320f28388s-simulink-irq1-interrupt-timing-settings-simple-settings-available-in-coder-tool

器件型号:TMS320F28388S

TI 朋友和家人、

因此、我们的客户正在与 Mathworks Simulink (Coder)以及我们的 TMS320F28388 MCU 合作。  他们对如何简单地更改 C2000 IRQ1的时序设置有疑问。  我在 Simulink 在线问答中进行了此查询、但收到一条消息、说如果没有许可证、我将无法继续。

Ty、
是的

我使用的是 Simulink 的试用版、但我们的客户使用的是全付费版。 他们正在 Simulink 中处理 TI C2000项目、但找不到一种简单的方法来设置中断时序(例如 IRQ1)。 此页面显示了其他参数(例如 CPU 中断编号、PIE 中断编号、任务优先级和预处理标志)的配置、但不显示简单的 IRQ 时序设置。 这是从 CCS 项目本身提取的内容、还是有一个简单的 Simulink 按钮或设置可以实现这一点?

https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ref/c28xhardwareinterrupt.html

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    链接中的大多数中断是由外设驱动的中断、但如果客户正在寻找周期 ISR、他们可以使用 CPU 计时器模块并在您所示的表中启用其关联的 ISR。  CPU 计时器硬件应在 Simulink 中具有其自己的配置块。  如果他们的控制系统也不需要所有 PWM、他们也可以使用 PWM。

    请告诉我这是否在正确的轨道上。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew、理解并感谢您对本报告的回复。

    Chris