This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:运行删除了代码的时间库编译

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046229/tmdscncd28388d-run-time-library-compilation-with-removed-code

器件型号:TMDSCNCD28388D

各位专家、您好!

我想知道、我们是否可以通过删除与 ARM 内核和 CLA 相关的功能来重新编译运行时库、因为这些功能不会在我们的应用中使用。 这在航空航天计划中使用、我们不能有未使用的代码。

从 TI 的角度来看、通过删除未使用的功能来重新编译库是否可以接受?  

这不适用于闪存 API、我知道我们不允许修改闪存 API。

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器用户指南 包含有关重建库的说明。 它提到在修改库中的函数或更改库的构建选项的上下文中执行此操作、但我认为同样操作来删除未使用的代码没有问题。

    惠特尼