This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:C2000产品能否实现此类应用领域?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046225/tms320f280049c-can-such-application-areas-be-realized-by-c2000-products

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好、专家、

  是否可以将 LM5156替换为 C2000产品? 还是直接使用 C2000?

   

 如需更多详细信息、请通过以下链接:找到相应的介绍

 https://www.ti.com/lit/an/snva974/snva974.pdf?ts=1634707130118&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在允许 PWM 频率变化较大裕度的应用中、此技术可用于降低 EMI。

    只需考虑 C2000所应用的复杂典型电力电子应用、 即需要同时控制多个功率级、 而且、我们希望在第一个视图中实现更小的外形尺寸(更高的开关频率)和更高的效率(针对特定频率进行优化的功率级)、我们认为这种技术的适用性可能有限。  或者、我们认为还有其他技术更适合这些类型的应用。  例如、用于减少 EMI 滤波器的高级有源 EMI 滤波器方法。

    您正在考虑哪种类型的应用?  您对这种方法的适用性有何看法?