This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:内部 ADC 带宽

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046325/tms320f28379d-internal-adc-bandwidth

器件型号:TMS320F28379D

您好!

可使用内部16位 ADC 测量/转换的最大模拟信号频率是多少?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    最大频率符合系统要求。 每个支持16b 的 ADC 都可以以1.1MSPS 的速率进行转换:

    从理论奈奎斯特角度而言、系统可以在适当的信号缓冲下对(1.1MSPS / 2)= 550kHz 的输入信号进行采样。

    Tommy