This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-KIT:电感器内部电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041805/drv8302-hc-c2-kit-inductors-internal-resistance

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

大家好、

你好。

 在 DRV8302-HC-C2-KIT BOM 文件中、提到了额定电流为1.5A 的140 Mohms 电感器(DR74-330-R)。 但是、该电感器目前在市场上不可用。 是否可以将其替换为 130mOhm/2.0A 电感器。

在为此设计选择电感器时、他们应该注意什么?  电阻是130毫欧还是120毫欧是一个缺点吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 L1电感器吗? 它用于内部降压控制。 您使用的电感器的电感是多少? 如果电感与 BOM 中的电感类似、则可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    DRV8302中集成的降压转换器是  TPS54160、因此可以随时使用 Webench 设计器和 TPS54160的任何可用内容 来选择可能的替代外部组件。

    这些值看起来足够相似、但要确保电感正确。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您在此处是否需要任何进一步的帮助?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    抱歉、客户的延迟回复尚未发送反馈。 我想我们现在可以关闭这个 TT。 如果他们有后续查询、我会提出一个新问题。

    谢谢、

    艺术