This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:微控制器削波信号的-ve 部分

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045670/tms320f28379d-microcontroller-clip-the--ve-part-of-signal

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: ADS8688AT

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一个问题: 我正在使用 C2000 LaunchPad XL TMS320F28379D (版本:2.0)。 当我为 ADC 提供输入时、该微控制器会削波信号的-ve 部分。 因此、我需要一个也能传递部分信号的微控制器

我将使用波形发生器向 ADC 发送正弦波。 在不给信号提供任何偏移的情况下、我想从 DAC 中提取提供给 ADC 的模拟信号。
e2e.ti.com/.../0284.attachments.zip

我们是否可以使用 ADC 的差分输入来获得有符号信号并从 DAC 中提取有符号信号?

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您将需要以某种方式添加一些偏移。   差分输入仍然需要正负输入引脚处于 VSSA 和 VREFHI 之间。  请参阅"图7-29. 差分信令模式"。   https://training.ti.com/node/1139103 也可能是一个有用的资源。   

    如果您不想使用任何信号调节电路、则需要一个具有"双极"输入的 ADC。  例如 、https://www.ti.com/product/ADS8688AT。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的回答。 我已将您的回复转发给我们的客户、并将最初将此问题标记为已解决。 如果我们需要进一步的帮助、我们将通知您。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    请告知我收到了客户的回复。  我们的客户使用 MATLAB/Simulink 将控制逻辑转储到 C2000-TMS320F28378D Launchpad。 信号本质上是模拟信号、通过 ADC 进行转换。 然后、他希望信号在本质上再次采用模拟、因此他放置 DAC、如图所示。

    客户询问:那么问题是我们如何使用 ADS8688AT 进行分析?DAC 是否还需要双极?

    我们希望您能进一步支持我们、并非常感谢您的建议。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    ADS8688AT 只是双极 ADC 的一个示例。   

    如果要使用 F2837x 器件对双极输入信号进行采样、则需要使用一些信号调节电路来添加偏移(并可能进行缩放)、然后再使用 F2837x ADC 对其进行采样。  同样、如果您希望使用 F2837x 器件上的缓冲 DAC 重新生成双极信号、则需要使用信号调节电路添加一些偏移(可能还需要进行一些调节)。  

    如果您想使用 F2837x ADC 和 DAC 以外的器件、则需要获取具有双极 ADC 和 DAC 的 MCU (据我所知、这不存在或至少非常罕见)。  否则,您可以获得外部 ADC 和 DAC (如 ADS8688AT),但可以根据您的需求使用部件选择工具:ADC: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p3093min=-12.5;-3.3,DAC: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p1693min=-40;-3.3 )。  然后、您需要将外部数据转换器连接到您的器件、并编写软件来与它们进行通信。