This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:LDO 使用情况

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045301/tms320f280045-ldo-usage

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 Sirs

我将 在新设计中使用 TMS320F280045RSHSR (VQFN 56封装)。  该设计将具有两个 SPI 外设和六个 GPIO。  虽然 uC 的硬件负载较低、但由于数学计算、CPU 负载会相当大。  该封装没有 VREGENZ 引脚。  在第64页、它说"较小的引脚数封装可能不包含 VREGENZ 引脚;因此、内部 VREG 始终被启用、因此、VDD 引脚需要电源。"  这是否意味着无法使用内部直流/直流稳压器?  如果是、考虑到 LDO 效率仅为20%、我应该期待什么样的热耗散?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    请等待我们将其分配给正确的专家。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    56引脚封装提供了内部 DC-DC 转换器。 内部直流/直流要求将器件置于内部 VREG 模式、即 VREGENZ 引脚连接至低电平。 VREGENZ 在该封装上在内部连接低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankapong 先生

    如上所述 、UC 的硬件负载较低。  但是、由于数学计算、CPU 负载将会相当大。  我在这个设计中的空间非常有限。  如果我选择仅使用 LDO 电源、是否存在任何热问题?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    在56引脚上使用 LDO 时不存在热问题。 该封装完全支持该功能。 您还将注意到56引脚具有一个电源板。 除了是此封装的唯一接地端之外、电源焊盘还有助于散热。

    BTW、如需了解相关信息、器件的大部分功耗来自打开模块时钟、而不是由 CPU 进行数学计算。 请告诉我们这是否不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankapong 先生

    感谢您的及时响应。  如果我禁用未使用的模块及其时钟、这会降低我的功耗吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、未使用的模块处于禁用状态、但您的理解是正确的。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的"降低电流消耗"部分、其中的表格显示了每个禁用模块实例的典型电流降低情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。 最后一点要澄清我之前的回答。 尽管默认情况下模块时钟处于禁用状态、但在我们的 C2000Ware 支持软件中、"InitSysCtrl()"函数会调用"InitPeripheralClocks()"函数、该函数会启用所有模块时钟。

    这样做是为了帮助用户进行快速原型设计、但不建议在实际应用中这样做。 如果您按原样使用我们的支持软件,只需注意这一点,并确保注释掉“InitPeripheralClocks()”函数调用,并仅启用您在应用中使用的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的观看。  我认为这是一件重要的事情。  应将其放在文档中的某个位置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向我们的软件团队发送一份相关说明、以改进文档。