Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
您好,团队
我已经完成了以下视频:
遇到一些问题。
硬件设置
JP1:已关闭
JP2:已关闭
JP3:闭合
JP4:关闭
JP5:闭合
JP6:已关闭
JP7:关闭
引导1、2和3:打开
CCS v6.2.0
编译器 TI 6.2.3
从以下位置导入:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\sci_echoback
当我转到调试时、我会得到:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.407.3)
我尝试设置目标配置、"Test Conection (测试连接)"按钮可提供:
[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Richa\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\1\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。
库构建时间为'18:31:37'。
库软件包版本为'6.0.407.3'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为38位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]
我想我可能是在模仿一个 CCS v5模型、这也许不是理想的。
我还会收到警告:
说明资源路径位置类型
无法解析编译变量'XDAIS_CG_ROOT'。 工程可能无法按预期编译。 Example_2806xSci_Echoback 属性问题
说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。 Example_2806xSci_Echoback 路径入口路径问题
调试时、我还会得到:
F28069M_XDS100v2.ccxml [Code Composer Studio -器件调试]
Example_2806xSci_Echoback [ Code Composer Studio -器件调试]
德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针/C28xx (挂起-软件断点)
main()位于 Example_2806xSci_Echoback.c:67 0x008521
args_main.c:91 0x008675处的_args_main ()
c_int00 ()位于 boot28.inc:223 0x0085DE (_c_int00不包含帧信息)
德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针/CLA_0 (已断开连接:未知)
关于如何解决这些问题的任何想法都是伟大的,谢谢。
此致
James Man