This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:连接器件时 USB 主机模式下的示例原理图?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045281/tms320f28069-example-schematic-in-usb-host-mode-with-a-device-attached

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28069ISO

TI 朋友和家人、

有趣的是、我们的 TMS320F28069具有内置 PHY 的 USB 接口。

我们是否有一个在连接器件的情况下 F28069处于 USB 主机模式的良好示例参考原理图?

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    USB 专家目前是 OOO。 请在下周二之前回复。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TMDSCNCD28069ISO 应作为良好的参考。 板载 J200 USB 连接器支持主机和器件连接。 您可以在下面的 C2000WARE 目录中找到硬件设计文件:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO\R0_4

    我还建议查看 f2806x 器件 TRM 中的 USB 部分、以获得进一步的 USB 指导。

    最棒的

    Kevin