This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:针对 driverlib 的预定义符号调试。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044196/tms320f28384s-the-predefined-symbol-debug-for-driverlib

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

在 driverlib 示例工程中、我们预定义符号"DebUG"、这将在使用宏时导致延时、例如断言宏。

客户是否可以删除调试符号以提高软件性能、是否有任何副作用?

请提供建议、感谢您的帮助。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、  

    断言主要用于调试,可以将其删除。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    使用"DEBUG"的 driverlib 中是否有其他位置、如果删除"DEBUG"符号、可能会产生副作用?

    请提供建议、感谢您的帮助。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、  

    我刚刚检查并发现、如果删除了"debug"符号、则"isBaseValid"(对于大多数 IP)将不会在 driverlib 中可用。 除此之外、我看不到任何副作用。

    此致

    Siddharth