This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 XBAR 的 GPIO 中断初始化

Guru**** 2599735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045342/tms320f28379d-gpio-interrupt-init-using-xbar

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

 TMS320F28379D LaunchPad 中是否有一个使 GPIO 中断的示例参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查  C2000Ware\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\GPIO 中的 GPIO_ex3_interrupt 示例

    此致、

    Veena