This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044720/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

大家好、我正在尝试使用 RS232电缆连接 F28335的 SCIA 和 SCIB、我是否必须对硬件进行任何物理配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    您应该只能将 RX/TX 和 GND 连接连接到 F28335的相应 GPIO 引脚。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    这是否意味着在 F28335、P12和 J12上连接 RS232电缆时。 我仍然必须连接 SCIA 和 SCIB 的 GPIO 引脚?

    Rgds、
    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    您使用的是什么硬件平台? 很抱歉、我假设您使用的是定制板、因为您没有指定。  

    此致、

    Marlyn