This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在不同的多路复用器组中使用 QEP 引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043687/tms320f28379d-using-qep-pins-across-different-mux-groups

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我尝试在28379D MCU 上使用 QEP 引脚配置。   

在数据表中,GPIO 06、07 08 09是 QEP 3的输入 A、输入 B、选通脉冲和索引脉冲。

但是、GPIO 62、63、64和65也可用于 QEP 配置。   

我想知道是否可以使用 GPIO 06、07作为输入 A 和输入 B、以及 GPIO 65作为使用多路复用器配置的索引、这是否会对 QEP 运行造成任何问题。  这主要是由于引脚可用性的限制。

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    是的、您可以使用任一配置选项、器件支架没有限制。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清