This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:与 C28x 共享的.c 文件中的 CLA 调用函数

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045223/tms320f280049-cla-call-functions-that-are-in-c-file-shared-with-c28x

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

CLA 是否可以调用.c 文件中的函数并且这些函数与 C28x 共享?

如果是、是否存在任何疑虑或限制?

是否有任何示例可以说明这一点?

用户尝试执行此操作并收到警告  

"#10461-D 调用 CLA 文件"xxx.obj"中"xxx.obj"中定义的 C28函数"xxxx"无效

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    需要为 CLA 编译该函数以在 CLA 端使用、并且可以为 C28或 CLA 编译一个.c 文件、但不能同时为两者。 如果 C28和 CLA 都需要使用相同的函数、建议将函数作为静态函数放置在头文件中。

    谢谢、

    Ashwini