This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:TMU 内在函数的详细说明

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044846/tms320f28384s-the-detailed-description-of-tmu-intrinsic

器件型号:TMS320F28384S

各位专家、您好!

我们在 C 编译器用户指南中列出了 TMU 内在函数。

我们是否详细描述了这些内在函数? 例如、返回值和输入参数的范围?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我正在咨询编译器专家。 但实际上、它应该是不言而喻的、例如、无论输入/输出是按单位、它都意味着范围是[-1.0、+1.0]。 同样、正弦和余弦输出。  

    您有任何具体问题吗?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sira、

    我的客户只能使用 RTS 软件库用户指南作为参考。 但是、本文档并未涵盖所有 TMU 内在函数。

    我们应提供 TMU 内在函数的详细参数说明、例如以下说明、以便客户了解如何使用内在函数。

    如果您有有关 TMU 内在函数的更多信息、请提供建议、感谢您的帮助。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    这就是编译器团队目前在指南中提供并提供的所有信息。 我正在咨询一些 IP 专家、以了解他们是否掌握了这些信息。 请让我等到星期一或星期二。 这是知识产权专家在印度的假日季。

    谢谢、

    Sira