This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:Pinmux 工具- ADC 通道不可用? (176引脚)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044697/tms320f28384s-pinmux-tool---adc-channels-not-available-176pin

器件型号:TMS320F28384S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好、

我在引脚多路复用工具(也是在线版)中找不到 ADC 通道。 请给我一个提示,说明在哪里可以找到此设置?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    我们从未在 pinmux 工具中提供过这种功能。 但是、我们刚刚在即将推出的 C2000Ware 4.00.00.00中添加了它。 首先、您可以选择启用了 C2000 SysConfig 的工程、该工具中提供了所有 ADC、DAC、CMPSS 选项。

    新的 C2000Ware 将于本月发布。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!