This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:C2000用于配置 TDC1000的示例源代码

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044785/tms320f28035-sample-source-codes-for-c2000-to-configure-tdc1000

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TDC1000、 C2000WARE

您好!

我是否可以使用 C2000的源代码来配置 TDC1000。 用于燃油油位测量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    我看到您在另一个论坛 上有一个正在进行的主题:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1043836/tdc1000-configuring-tdc1000 

    您似乎需要 通过 SPI 配置 TDC1000。 C2000具有 SPI 示例、可帮助您开始此开发、但不提供用于配置 TDC1000的源代码。 请查看我们位于 C2000Ware 中的 SPI 软件示例:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\device_support\f2803x\examples\c28

    我还在传感团队中进行了讨论、以防他们有更多评论。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    感谢您提供有关 C2000的资源。  

    您好 Fayas、

    如果您想了解有关 TDC1000寄存器控制说明的更多信息、 请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的回答。 我将介绍这些示例。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    好的、我会告诉您我是否需要帮助。 感谢您的回答。