主题中讨论的其他部件:SFRA、 C2000WARE
您好!
我们能够在 TMS320F28379D 的 CPU1上运行 SFRA 库、现在我们希望在 CPU2上运行该库、为此、我从 CPU1中删除了库更改、并对 CPU2 (初始化、链接器等)进行了相同的更改、 软件构建正常,但当我们启动 SFRA 时,freqIndex 不会被 SFRA_F32_runBackgroundTask()函数递增。 我使用断点进行了检查、以确认正在调用此例程。
请注意、我们不使用 GUI、但可以从 SFRA 数组中提取数据、还可以监控在 CPU1上运行 SFRA 时注入函数的工作方式。 我希望 SFRA 能够在 CPU2上运行、但进行了相同的更改。 我们不是同时尝试从 CPU1和 CPU2运行 SFRA、我不确定是否可以运行。
谢谢、
Gabriel